La prevalenza della pompa deve essere uguale all'altezza dell'edificio?

Nel caso di riscaldamento (circuito chiuso)

Gli impianti di riscaldamento sono progettati come sistemi idraulici chiusi. Ciò significa che l'altezza dell'edificio non deve essere presa in considerazione nel progetto della pompa.

Nel
calcolo della prevalenza di una pompa di riscaldamento, il fattore essenziale sono le perdite di carico, comprese tutte le singole, come ad esempio i gomiti e le riduzioni.

In caso di pompaggio a circuito aperto (ad es. Sovra pressione)

La testa è collegata:

  • all'altezza geometrica, tra la fonte d'acqua e il punto di scarico
  • alle perdite di pressione come l'attrito in tubi, gomiti, valvole ecc.

 

Di solito, la testa è rappresentata con il flusso come una curva QH.