Allarme Arresto

Allarme Arresto

Display Arresta senza problemi su 0-10 volt

Visualizza "Min": i valori di input sono troppo bassi (<20%).

attention danger

.

 

  • Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione e installazione del dispositivo interessato.
  • Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte e rispettando le istruzioni del produttore.
  • L'installazione e il funzionamento devono essere conformi alle buone pratiche locali e alle normative locali.
  • Pericolo di ustioni: la temperatura del liquido pompato può causare ustioni / attenzione alla temperatura del fluido e del dispositivo.
  • Pericoli elettrici: dall'inizio dell'operazione assicurarsi che il dispositivo sia spento.
  • Pericoli chimici: controllare la natura del liquido pompato. Può essere aggressivo, corrosivo o pericoloso. Prendere le necessarie precauzioni.

1. Verificare il segnale in ingresso

  • L'ingresso analogico è attivato e la pompa ha ricevuto un segnale (ad es. 2 volt sulla pompa).
  • Se non c'è corrente sull'ingresso di controllo, verrà visualizzato "MIN".
  • I valori di input non devono essere inferiori al 20% dei valori minimi.