Cos'è una curva NPSH e cosa significa?

La curva NPSH definisce la pressione minima richiesta per l'aspirazione della pompa per il corretto funzionamento (espressa in metri).

Ad una determinata portata, il valore NPSH disponibile nella porta di aspirazione della pompa deve essere sempre almeno 0,5 m superiore al valore NPSH richiesto:

  • NPSHD> NPSHR + 0,5 m margine di sicurezza

NPSHD è la pressione disponibile in metri all'aspirazione della pompa.
NPSHR è la curva NPSH richiesta della pompa.