Funzionamento a secco di una pompa a rotore bagnato - cosa fare?

Marcia a secco

Il funzionamento a secco si verifica quando è presente dell'aria nella camera del rotore in modo che gli elementi rotanti non siano raffreddati o lubrificati.
Il funzionamento a secco porta la pompa molto rapidamente porta alla sua distruzione.

Segui i prossimi passi:

  • Spurgare le pompe.
  • Spurgare l'impianto se necessario.
  • Controllare la corretta ventilazione della pompa.
  • Nel caso di un'installazione nel punto più alto del circuito di riscaldamento, una pressione di alimentazione errata nel vaso di espansione può introdurre aria. Controllare la pressione del serbatoio di espansione.
  • In caso di vapore nella pompa, abbassare la temperatura di riscaldamento