Quali sono le condizioni di funzionamento della pompa MQ?

La pompa si accende:

  • se la portata è superiore a 0,07 m³ / h
  • o se la pressione è inferiore a 2 bar.

L'MQ è dotato di un flussostato metrico interno e di un pressostato esterno. Entrambi possono accendere il MQ quando viene estratta l'acqua.

Se il flusso scende al di sotto del livello richiesto, la pompa si spegne dopo 12-15 secondi.

L'MQ si spegne anche dopo che è scattato un allarme di surriscaldamento o di funzionamento a secco.

È anche possibile spegnerlo manualmente utilizzando l'interruttore ON / OFF.