Perchè la pompa (MQ, JP) si spegne in piena attività?

Diversi possibili motivi:

  • funzionamento a secco. Riempire completamente la linea di aspirazione,
  • la temperatura del fluido potrebbe essere troppo alta (> 35 ° C),
  • la temperatura ambiente potrebbe essere troppo alta (> 45 ° C),
  • il motore potrebbe essere sovraccaricato
  • controllare che l'albero possa ruotare,
  • l'alimentatore potrebbe essere troppo debole, controllare la connessione.