Allineamento al Laser

Allineamento al Laser

Allineamento al Laser

Accedi al modulo online di: Richiesta di informazioni

Minore usura, elevate efficienza energetica

L'albero motore è fondamentale per ottenere la massima efficienza dalla pompa e per ridurre l'usura della stessa.

Con il Servizio Allineamento al Laser di Grundfos potrai prolungare il ciclo di vita della pompa. Inoltre, altri componenti non verranno danneggiati a causa di un suo disallineamento.

L'allineamento Laser si basa sulla tecnologia ottica del laser, in grado di allineare l'albero motore con una precisione pari ad una frazione di millimetro, garantendo così il massimo rendimento della pompa. Il servizio è particolarmente utile per le seguenti pompe: NK, NKG e HS. E' utilizzato anche per i sistemi antincendio e può essere impiegato su pompe similiari di altre marche.

L'Allineamento Laser, se effettuato, in modo corretto, aumenterà il rendimento e l'affidabilità della pompa, riducendo il consumo energetico del tuo impianto ed i costi di funzionamento. Riducendo le vibrazioni normalmente emesse, il funzionamento sarà molto più silenzioso..

Vantaggi:

  • Riduzione dei consumi energetici e dei costi di funzionamento, grazie all'incremento dell'efficienza e dell'affidabilità
  • Costo ciclo di vita più bassi grazie ad una durata maggiore della pompa 
  • Riduzione dell'usura e delle vibrazioni
  • Bassa rumorosità