ECADEMY

Benvenuto in

GRUNDFOS

ECADEMY

Una piattaforma di training online che permette ai clienti di rimanere sempre aggiornati su applicazioni e ultime novità sulle pompe e i sistemi di pompaggio. Scopri di più

Vantaggi

ACCRESCI LE TUE CONOSCENZE

Scegli un argomento dalla lista qui sotto e inizia subito

OPPORTUNITÀ DI METTERE ALLA PROVA LE TUE CONOSCENZE

Segui il training e mettiti alla prova

I TUOI ARGOMENTI

Grundfos Autoadapt

Questo argomento vi aiuterà a capire meglio la funzionalità Grundfos AUTOADAPT nel modo in cui è utilizzata da alcuni prodotti, tra cui il circolatore ALPHA2.

Soluzioni per installazioni in pozzi con acqua di falda

Grundfos dispone di una vasta gamma di pompe sommerse per installazione in pozzi, con acqua di falda. Questo modulo è realizzato con l’intento di fornirti un’introduzione alle pompe Grundfos SP, SPA, SQ e SQE.

Grundfos Unilift

Scopri come le pompe Grundfos Unilift KP, AP/AP-B e CC riescono a soddisfare le esigenze di drenaggio di moltissime applicazioni domestiche.

Soluzioni per la raccolta di acqua piovana

La raccolta di acqua piovana è un agormento che avrà sempre maggiore importanza nel settore delle pompe e dei sistemi di pompaggio, data la continua diminuzione della disponibilità di acqua potabile. Questo modulo ti offre una panoramica completa su questi sistemi.

Grundfos TPE3

La TPE3 è una pompa in-linea estremamente efficiente che dispone di numerose funzionalità intelligenti.

Impianti di riscaldamento

Questo topic riguarda gli impianti di riscaldamento negli edifici commerciali con un’attenzione particolare sul bilanciamento e sui vantaggi derivanti dall’uso di soluzioni di pompaggio intelligenti.

I fondamenti della dissalazione

Questo argomento offre una descrizione di base degli impianti di dissalazione e del loro funzionamento e spiega come trasformare la salamoia in energia pura.

Introduzione al controllo della temperatura

Questo argomento offre una breve introduzione ai sistemi di controllo della temperatura, incluso l’ottimizzazione del sistema e gli aspetti da tenere presente durante la progettazione.

Capire gli impianti a caldaia

Questo argomento offre un approfondimento sugli aspetti da considerare quando si progetta un impianto con una caldaia a vapore, assicurando un efficiente livello di controllo della caldaia.

Buildings Information Modeling - BIM

Questo argomento introdurrà la piattaforma BIM (Buildings Information Modeling). Presenterà  alcune delle sfide che si possono incontrare nell'utilizzo del BIM e delle soluzioni efficienti che si possono adottare.

Trattamento delle acque industriali

Questo argomento offre un’introduzione generale al trattamento dell’acqua nei processi industriali e include un’analisi delle diverse fasi del processo.

Stazioni di pompaggio preassemblate

Questo modulo ti consentirà di ottenere tutte le informazioni sulle stazioni di pompaggio per il trasporto di acque reflue preassemblate, l’ottimizzazione delle stazioni di pompaggio con accessori collaterali di monitoraggio e pianificazione di progetti di ristrutturazione più efficienti in termini di costi.

Building Information Modeling (BIM)

Questo modulo ti consentirà di esplorare a fondo il mondo del BIM, con una panoramica completa dei modelli e dei formati disponibili. Apprenderai anche le diverse definizioni LOD (livelli di definizione) e la loro importanza nelle diverse tipologie di progettazione.

Distribuzione idrica Grundfos

Questo corso offre un’introduzione approfondita alla distribuzione idrica di Grundfos e ai numerosi vantaggi della gestione della pressione del sistema.

Grundfos Comfort

Grundfos COMFORT è la nostra gamma di sistemi di alimentazione idrica per applicazioni domestiche. Questa sezione illustrerà il concetto COMFORT e la tecnologia su cui si basa.

Grundfos Sololift2

La gamma Grundfos SOLOLIFT2 include una serie versatile di stazioni di sollevamento per uso domestico ed edifici commerciali. Questo argomento introdurrà la gamma, illustrandone le caratteristiche ed i vantaggi.

Grundfos MAGNA3

Completa questo argomento per imparare tutto ciò che devi sapere sul circolatore Grundfos MAGNA3, tra cui i dettagli tecnici ed i vantaggi per l'installatore e per il proprietario dell'edificio.

Aumento Pressione

Ottieni la pressione ottimale grazie alle pompe per aumento pressione Grundfos: dalla gamma di pompe CM, CME (dotata di convertitore di frequenza integrato), alla gamma di pompe MQ.

Principi base e Tipologie Pompe

Vuoi rinfrescare la tua conoscenza in merito al funzionamento dei sistemi di pompaggio e su come vengono categorizzati? Questo argomento ti permette di ricevere tutte le risposte che desideri, presentando informazioni sulle principali pompe prodotte da Grundfos.

 

Grundfos ALPHA2

Il topic Alpha2 ti insegna tutto ciò che ti serve sapere su questo circolatore – dai benefici alle modalità di installazione e controllo.

Grundfos MQ

Grundfos MQ è un sistema completo per aumento pressione idoneo in applicazioni domestiche, facile da installare, da avviare e pronto all’uso.  

Grundfos SCALA2

Questo modulo ti presenterà le funzionalità e i vantaggi della pompa per aumento pressione SCALA2, la pompa Grundfos che consente di ottenere una pressione dell’acqua ottimale.

Grundfos ALPHA3

Questo argomento offre un'introduzione all'ALPHA3, con una particolare attenzione sul bilanciamento facile ed efficiente degli impianti di riscaldamento nelle abitazioni unifamiliari.

Scarica l'App Grundfos GO Balance:

Grundfos SQ/SQE

Questo argomento offre un’introduzione generale alle pompe sommerse per applicazioni domestiche con una particolare attenzione alla pompa SQE.

Mostra: